This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5405:负载电流增大时输出电压降

Guru**** 2563330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749044/tps5405-output-voltage-drop-down-when-the-load-current-increase

器件型号:TPS5405
主题中讨论的其他器件: LM5008

你(们)好

 我们使用 TPS5405设计直流/直流模块、并在负载电流增大时发现输出电压降。 我们尝试更改频率、电感器和 Comp、但仍有改进。

我们还使用导线连接 GND 引脚和  D11的阳极。  结果相同。 请提供一些建议吗?

e2e.ti.com/.../LM5008_2D00_TPS5405.pcb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是负载电流?

    布局不好、LX 通过底层非常细的导线连接到电感器、而对于 功率级而言、过孔太少。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

       最大负载电流为0.5A、输出电压降至4.47V。

     我们是否可以使用一根导线在电感器之间连接 LX 进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试使用它、但这不是一个好选择、并且在输入电压引脚附近也有过孔。 您最好参考 TPS5405用户指南重新设计布局。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    器件引脚7 GND 应连接到"清除"GND 而不是二极管+;尝试将引脚7连接到 VIN GND 或 Vout GND 并进行测试(切断引脚7与二极管+之间的布线)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jason
    我们将尝试