This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:适合3S x 20P 电池组?

Guru**** 2563850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732664/bq35100-suitable-for-a-3s-x-20p-battery-pack

器件型号:BQ35100

我可以将其用作60节原电池组的电量监测计、这些电池组配置为3节 x 20节(VT = 10.8V)或1节 x 60节(VT = 3.6V)?

此致

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以根据电池组的总容量而定。 电池组总容量是多少?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx、
    60节 D 节电池、每节电流为19Ahr。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、可以通过更改芯片中的算术来校正容量。 电压、电流和充电可作为统一的电池组进行测量。 唯一的另一个问题是温度测量;只能连接一个传感器、因此很难测量整个电池组的任何温度差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需要一个热敏电阻即可测量整个电池组的平均温度。
    谢谢
    Onyx