This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果将 TPS65910A31A1RSL 更改为5V 输入、可以

Guru**** 2544090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732759/if-the-tps65910a31a1rsl-is-changed-to-5v-input-can-it-be

主题中讨论的其他器件:TPS65910

如果将 AM335X 的电源管理 TPS65910A31A1RSL 更改为5V 输入、是否存在任何风险? 目前、我们的应用是3.6V 输入、我想更改为5V 输入。

或者是否有针对5V 输入的任何其他电源管理建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meng Jeffrey、

    根据数据表、对于 VCC1 、VCC2、VCCIO、VCC3、VCC4、主电源轨引脚、TPS65910的最大建议输入电压为5.5V。 VCC5、VCC6、VCC7。

    以下数字输入引脚的额定电压也高达5.5V:PWRON、 PWRHOLD、GPIO_CKSYNC

    额定电压不高达5.5V 的引脚以较低的电压为基准、不应受到新的5V 输入的影响。 例如、I2C 引脚(SCL 和 SDA)以 VDDIO 为基准、BOOT0/1以 VRTC 为基准。

    只要您的应用不违反 TPS65910器件的建议运行条件、我就不会看到您的输入电压从3.6V 变为5V 的任何风险。

    谢谢、此致、

    Brian