This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:SCP SOA 和 FSW 容差

Guru**** 2579385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748683/tps543c20-scp-soa-and-fsw-tolerance

器件型号:TPS543C20

您好~

我们对 TPS543C20有一些问题。

短路 SOA

这里是 SCP 测试波形、如何确认 TPS543C20的 SOA 在此短电流中没有问题?

P.S:用于 SCP 测试的两相可堆叠应用

2.开关频率的容差是多少?

数据表仅提及典型值。

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    数据表上的 SOA 曲线更具稳态和连续直流额定电流的特性。 OCP 的持续时间更短。  

    开关频率的容差数据是 ATE 数据的+/- 10%。

    套件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kit。