This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:如何选择符合我要求的器件、电容为4.4uF

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22912C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732619/tps22965-how-to-select-appropriate-device-to-match-my-requirements-with-4-4uf

器件型号:TPS22965
主题中讨论的其他器件:TPS22912C

尊敬的所有人:

您能否教授 推荐器件以满足以下条件?

>条件

输入:1.6V~5.5V

输出电流:大于1A

输出电容:4.4uF

导通@ @上升时间(上升10%⇒90%):最小值120uS 过热、5Vinput/...最小值150us 25C  

)时间(※1 μ s :最大值1250μs@ 在温度范围内、3.6V~5.5V/...最大值1040US @ 25C
※1 [%)时间]=[接通延迟]+[接通上升时间(上升10%⇒90 μ]

封装:尽可能小

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!  

    感谢您联系 E2E。

    我建议查看采用 WCSP (0.74mm * 0.74mm)封装的 TPS22916B。  

    此版本具有快速固定导通时间、115us @ 5V。 在5V 时、导通时间随温度变化不大、如图9和11所示。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄三、您好!

    感谢您的推荐、但115us 是临界分数。 (要求在整个温度范围内超过120us。)
    您的器件导通时间是否更长?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!  

    得到它、115us 是最短导通时间。   

    TPS22912C 或 TPS22913C 是否正常工作? 器件稍大(0.9mm * 0.9mm)、但两者的上升时间较慢。

    谢谢、

    黄亚瑟