This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180:Isense 噪声相关故障

Guru**** 2562550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748396/ucc28180-ucc28180-isense-noise-related-failure

器件型号:UCC28180

早上好、

我已经使用适用于音频放大器的 UCC28180控制器 IC 开发了一款3.5kW PFC。 由于放大器的动态负载性质、IC 的 SOC 和 PCL 被使用一个低值感测电阻覆盖。 在本例中、我使用4个8mR 感应电阻器将 SOC 设置为129、因为 PFC 峰值电流在动态负载期间的几个周期内可达到90A。 正常运行期间、负载小于30Arms。

 我现在遇到了一个问题、我认为这是 Isense 线路中与噪声相关的问题。 在正常负载下、随着我逐渐将负载增加到刚好超过15Arms、我可以看到正弦波电流顶部出现了一个毛刺开始。 如果我继续增大 PFC 故障、则会使 FET 短路。 我以前认为它与 FET 中的米勒振荡有关、但现在通过降低其速度来抑制、问题仍然存在。

我怀疑轨道中的噪声来自感应电阻器到 IC、这会导致控制器出现一些不稳定。 请有人查看并建议可能的解决方法。

下面的长蓝色轨道是反馈回控制器 IC U15的电流感应线路。 我最初使用 BAT54负钳位二极管。 在数据表上读出电压降需要介于-0.4V 和-1.1V 之间之后、我意识到肖特基电压降要低得多。 因此、我将其替换为 LS4148。 我认为它提供了一些改进、因为在开始看到毛刺之前、我能够再加载一些电源。

我期待收到一些反馈。 谢谢你。

此致

Pravin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravin、

    我相信您对噪声拾取的假设是正确的。
    您的电流感应线路 与 控制器 IC 之间的布线确实很远、而且两者之间似乎有很长的窄路径
    信号接地(引脚1)和电源接地(升压 FET 的源极)

    PCB 上似乎有足够的空间将 UCC28180和所有控制器组件移到电流感应电阻器旁边。
    您的另一种选择是切断接地线迹过孔并添加一根导线以直接连接接地。 无论如何、您应该测试这一点并查看它在多大程度上提高了性能。 此外、切断8mR 电阻器上的检测引线、并添加双绞线以测试电路。
    或者,您或许只需将电流感应电阻器从桥式整流器上移开,然后再靠近控制器?

    ISENSE 引脚上是否有220R 1nF 滤波器?

    您可以获得的过流值的精度与 布局的效果有关。 因此、如果您的过流值可以增大、您应该研究减小电流感应电阻器值。  

    此致

    John