This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:如何更改最大输出电压?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746659/tps61193-how-to-change-the-maximum-output-voltage

器件型号:TPS61193

您好!

我使用的是 TPS61193-Q1、我定义了  通过 R1和 R2的最大输出电压为24V。  在数据表中、在8.3.1章节中、它指出"建议的最大电压比最大 LED 灯串电压高约30%"。

我的问题是:

1、如何估计比最大输出电压高30%? 我们可以实现50%或更高的效率吗?

2.当我们施加最大电压24V 时,它将在大约550ms 后关闭输出电压。 如何定义持久时间?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们建议将最大输出电压设置为比最大 LED 灯串电压高30%。 如果您将输出电压设置为高50%、则不会有任何问题、只是在余量调整期间调整输出电压需要更多时间。

    2、这意味着它将关闭输出电压? 它是否意外关闭? LED 灯串总正向电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有更多问题、只需直接答复即可、它将再次打开。 非常感谢。