This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:开关频率异常

Guru**** 2393545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730247/bq24640-switching-frequency-abnormal

器件型号:bq24640

我使用辅助电源30V 电源 bq243's VCC 来避免睡眠模式、输出电压设计为28.5v。

当 Vin < 28.5时、Idea Buck 的输出应等于 Vin、PWM 应保持开关频率为最大占空比。

但当输入电压小于28.5V 时、开关频率降至0.65KHz (典型值为650KHz)

如何避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此行为是降压转换器在达到最大占空比限制时的特性。 充电器基本上是一个降压 DC-DC (降压)转换器。 它要求输入电压高于输出电压、并为正常运行留出一定的余量。 有关详细信息、请参阅以下白皮书。 用户应避免在其设计中使用最大占空比操作。

    为电池充电时、从电源获取最大功率
    www.ti.com/.../slyt569.pdf

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。 谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。