请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24640 我使用辅助电源30V 电源 bq243's VCC 来避免睡眠模式、输出电压设计为28.5v。
当 Vin < 28.5时、Idea Buck 的输出应等于 Vin、PWM 应保持开关频率为最大占空比。
但当输入电压小于28.5V 时、开关频率降至0.65KHz (典型值为650KHz)
如何避免这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用辅助电源30V 电源 bq243's VCC 来避免睡眠模式、输出电压设计为28.5v。
当 Vin < 28.5时、Idea Buck 的输出应等于 Vin、PWM 应保持开关频率为最大占空比。
但当输入电压小于28.5V 时、开关频率降至0.65KHz (典型值为650KHz)
如何避免这种情况?