This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:TPS65262-2中两个 LDO 的负载瞬态响应

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747235/tps65262-2-load-transient-response-of-two-ldo-in-tps65262-2

器件型号:TPS65262-2

团队

您能否在 TPS65262-2中提供两个 LDO 的负载瞬态响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LDO1、LDO 输入电压为12V、输出电压为2.5V

    对于 LDO2、LDO 输入电压为12V、输出电压为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    客户还希望获取以下条件的数据。  

    VIN = 5V、Vout = 1.85V  

    可以提供吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有输出电压为1.8V 的数据。 供参考!

    LDO1的波形。

    输入电压5V、输出电压1.8V

    LDO2的波形。

    输入电压5V、输出电压1.8V