This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA /Δ 香料 LM503​​0:EVM TINA 仿真

Guru**** 2566975 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743470/tina-lm503-0-evm-tina-simulation

器件型号:LM5030
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:Tina-TI或Spice模型

你(们)好

是否有任何 LM5030系列 EVM 仿真文件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您是否需要 TINA-TI 中的模型?
    我将在这里与团队核实我们是否可以为您提供未加密的 PSpice 模型。 您可以使用它将模型转换为 TINA。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saket
    我将其导入到了 Tina 版本中。
    是否有 EVM 电路???
    我想根据 EVM 重新设计新方案。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我在网站上找到了 EVM 文档。 您可以在第10页找到原理图。

    AN-1305 LM5030评估板(修订版 A)

    谢谢、此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saket
    TI 是否提供 LM5030 EVM 仿真文件?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    PSpice 项目具有工作参考仿真、您可以在创建仿真配置文件后运行该仿真(请将 TSTOP 保持为4m、将最短时间步长保持为20ns)。

    您可以根据 PSpice 中的 EVM 自由修改给定的参考测试台。
    如果您遇到任何问题、请随时与我们联系。

    谢谢、此致、
    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saket
    我没有 PSpice 程序/软件、因此无法在 PSpice 上对其进行仿真。

    我希望 TI 发布 LM5030 EVM 方案的 TI-TINA 版本。

    谢谢你。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您可以在 TINA 中导入模型、因为 PSpice 模型未加密。

    如果您不熟悉 TINA-TI、下面是短视频培训系列的链接。 它涵盖了一些有关使用 TINA-TI 进行仿真的常见问题。

    TINA-TI 视频培训系列

    TI 培训
    此 培训系列 演示了 TINA-TI 的用法、它是德州仪器提供的免费 SPICE 仿真器。 本课程包含12个视频、首先介绍并展示 GUI 和仿真器的基本用法。 本课程展示了几个基本功能示例以及一些更复杂的示例...
    如果您遇到任何问题、请随时与我们联系。
    谢谢、此致、
    Saket