This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2662:5V 至10V

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732597/lm2662-5v-to-10v

器件型号:LM2662

你好!

我的电路符合 LM2662数据表(倍压器)的第16页、但作为一个简单的二极管工作、尽管振荡器工作良好。
我尝试更换 IC 并关闭负载。 没有差异、结果相同。

是否有人可以为电路提供精确的组件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoirij、

    我在第16页上阅读了数据表和图27的原理图、该图是完整的、无需其他外部组件。 您的电路似乎没有切换、因此您只能看到实际引入的二极管效应、以帮助启动。 您能否再次检查您的电路? 如果我能提供帮助、您能告诉我每个引脚上的电压与输出接地之间的关系吗?

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao Xi!

    在根据您的建议(:-)检查电路后,我发现 c1仅为220pF。 因此振荡器信号没有到达引脚2。 在我将电容更换为10uF 后、电路成功启动。

    感谢您的建议!

    Yoirij