This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:BQ24630

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728409/rtos-bq24630

主题中讨论的其他器件:BQ24630

工具/软件:TI-RTOS

按照规范,使用 BQ24630设计充电器

正在收费:Stat1打开,STAT2关闭

收费完成:Stat1关闭,STAT2打开

充电暂停 ETC:STAT1关闭、STAT2关闭

但是、充电进行 中状态1打开、充电一段时间后,状态1打开,STAT2打开。该规范不说明该状态是什么。

请,造成"点"的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    STAT1和 STAT2是否同时打开或 STAT1和 STA2是否闪烁? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电完成时,STAT1和 STAT2同时打开,继续长时间,无充电电路。TKS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不闪烁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    STAT1和 STAT2的上拉电阻是多少? 当 STA1和 STAT2都打开时、您能否测量所有引脚电压?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    STAT1和 STAT2直接连接 MCU、具有上拉电阻、MCU 控制 LED 指示状态
    (__LW_AT__当 STA1和 STAT2都打开时、测量所有引脚电压):请指出重要性引脚
    Tks
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请测量以下引脚电压:
    VCC、ACP、ACN、/ACDRV、ISET1、 ISET2、ACSET、VREF、CE、STAT1、 STAT2、TS、
    /BATDRV。 REGN、SRP、SRN、VFB
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。 谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。