This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:复位延迟时间值是否包括 CT 电容器容差?

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749040/tps3808-does-reset-delay-time-value-include-ct-capacitor-tolerance

器件型号:TPS3808

大家好、

数据表显示了以下有关复位延迟时间的信息。



该值是否包括 CT 电容器容差?
如果是、您能告诉我 CT 电容器容差是关于 CT=100pF 和 CT=180nF 吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延迟基于理想电容值。  总体误差需要包括基于系统中使用的电容类型的容差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chinta-San、

    感谢您的友好支持!
    我知道。

    此致、
    雅丽塔