This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV-Q1:通过 PWM 引脚进行闪存控制-使用 GPIO 信号

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748221/tps92515hv-q1-flash-control-through-the-pwm-pin---with-a-gpio-signal

器件型号:TPS92515HV-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515

你(们)好

在我的设计中、我需要将摄像头的闪光灯信号与 LED 同步、

 我的 LED 具有5%-10%的占空比、  

我可以将 PWM 信号用作 GPIO 来上下切换信号以打开 LED、还是需要在电感器之后添加外部 FET 来控制 LED 的开/关?

 

我有两排 LED、每排3个、每排为~9.6@1A

感谢您的回复

Tzachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tzachi、

    这取决于您需要它的响应速度。 使用 PWM 引脚可禁用和启用 TPS92515、以便在电感器电流上升和下降时存在延迟。 上升和下降也取决于设计、输入电压和输出电压。 LED 上的 MOSFET 是分流 FET 调光。 这要快得多、但由于 TPS92515始终在运行、因此效率也会降低。 分流 FET 旁路的输出电流不会流入 LED。 如果 LED 占空比为5%-10%、则在您的设计中该值为90%-95%。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    只是为了确保我理解-我们谈论的延迟是多少? 规格中的哪个参数是指该参数?

    此外、当我使用分流 FET 选项时-即使未连接到 LED、TPS92515也会消耗相同的功率量吗?

    此致、

    Tzachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tzachi、

    延迟实际上与电感值、输入电压、输出电压和直流电流电平有关。  如果 PWM 为低电平、电流将为零。  一旦 PWM 变为高电平、TPS92515 MOSFET 打开并开始为电感器充电(V = L *(di/dt))。  如果 Vin 是 Vout 的两倍、则电流斜升和斜降将相似、因为电感器上的电压将几乎相同、极性相反。  在导通期间、"V"将为 Vin - Vout、在关断期间、V 将为 Vout 加上续流二极管 Vf。

    延迟是电感器的充电和放电。  如果这成为 ON PWM 脉冲的重要部分、则可能会影响光输出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    假设我在输出端使用以 FET 形式的 SW、该 SW 通过 GPIO 控制将电流传递或阻断到负载

    您提到过、这将导致功耗、因为负载未连接、因此消耗了多少功率?

    非常感谢您的详细回答

    Tzachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tzachi、

    是的、将存在功耗。 您还必须添加用于分流 FET 调光的关断时间电路。 它将进行开关、但开关频率要低得多。 将会产生导通损耗、续流二极管将接近100%占空比。 如果 Vout 接近 Vin、则实际损耗可能更小、而在分流 FET 调光时、由于续流二极管的占空比接近100%。 一旦您了解了器件和运行参数、就可以计算出所有这些参数。

    续流二极管的 Vf 乘以输出电流加上电感器的传导损耗。 由于低频运行、开关损耗应该下降很多。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
    如果用于开/关软件的简单3.3V IO 能够在~200nSec 时实现上述目的、我认为它更节能、BOM 更高效、
    是否有可与您一起验证设计的选项? 这是否应由 TI 代表处理?
    谢谢
    Tzachi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tzachi、

    您说的 PWM 导通时间是200ns 吗? 检查 V = L *(di/dt)。 您可能会发现电感器电流不能如此快速地压摆。 如果我有以下信息、我可以计算会发生什么情况。

    输入电压
    Vout (Vled)以及是否存在任何输出电容。
    电感值
    打开时的 LED 电流
    PWM 开启脉冲持续时间(时间)
    PWM 关断脉冲持续时间(时间)
    它是重复信号吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我并不是说 PWM 会持续200nS、而是说这是从命令到稳定的延迟

    Vin =12v
    Vout (Vled)以及是否存在任何输出电容。 3X3.2@1A (9.6V)
    电感值3.3uH
    1A 时的 LED 电流
    PWM 开启脉冲持续时间(时间) 2ms
    PWM 关断脉冲持续时间(时间) 38ms
    它是重复信号吗? 否-它是从摄像机触发的

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tzachi、

    这应该可以正常工作。 输入电压和输出电压分别为12V 和9.6V 和3.3uH 时达到1A 的上升时间约为1.375us。
    下降时间约为344nS。
    由于电感器值如此低、我假设您将此设计设置为相当高的开关频率? 您的开关频率是多少?
    您是否设计了电路?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Irwin,感谢您的帮助:)
    是的、我有这个计划、我很乐意通过邮件发送
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    实际上只是想知道您的 ROFF 和 Coff 值、Rsns (电流感应电阻器)、如果您使用 Iadj、则需要知道它设置的值。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    COFF - 470pF
    ROFF - 4.53k
    Rsns - 0.1
    Iadj -通过100k 连接到 VCC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tzachi、

    我从这些值中得到的值大约为:
    854KHz
    0.681A 峰间电感器纹波
    2.06A 平均电流

    要获得1A 的平均值、您需要将 Rsns 更改为0.179欧姆、从而提供1.34A 的峰值电流检测(0.24V/0.179欧姆)。 否则、这将正常工作。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
    我有两个并联的1A LED 灯串、因此2A 是我的目标
    非常感谢您的所有帮助
    )
    周末愉快
    Tzachi