主题中讨论的其他器件:TPS92515
你(们)好
在我的设计中、我需要将摄像头的闪光灯信号与 LED 同步、
我的 LED 具有5%-10%的占空比、
我可以将 PWM 信号用作 GPIO 来上下切换信号以打开 LED、还是需要在电感器之后添加外部 FET 来控制 LED 的开/关?
我有两排 LED、每排3个、每排为~9.6@1A
感谢您的回复
Tzachi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在我的设计中、我需要将摄像头的闪光灯信号与 LED 同步、
我的 LED 具有5%-10%的占空比、
我可以将 PWM 信号用作 GPIO 来上下切换信号以打开 LED、还是需要在电感器之后添加外部 FET 来控制 LED 的开/关?
我有两排 LED、每排3个、每排为~9.6@1A
感谢您的回复
Tzachi
你好 Tzachi、
延迟实际上与电感值、输入电压、输出电压和直流电流电平有关。 如果 PWM 为低电平、电流将为零。 一旦 PWM 变为高电平、TPS92515 MOSFET 打开并开始为电感器充电(V = L *(di/dt))。 如果 Vin 是 Vout 的两倍、则电流斜升和斜降将相似、因为电感器上的电压将几乎相同、极性相反。 在导通期间、"V"将为 Vin - Vout、在关断期间、V 将为 Vout 加上续流二极管 Vf。
延迟是电感器的充电和放电。 如果这成为 ON PWM 脉冲的重要部分、则可能会影响光输出。
此致、