This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:连接电池时无充电电流(无负载)

Guru**** 2500935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725763/bq24172-there-is-no-charging-current-when-connected-the-battery-no-load

器件型号:BQ24172

我写信给您询问有关 BQ24172的问题,问题是连接电池时没有充电电流。

图1是引脚状态的波形, 图2是引脚 SW 的波形,图3:引脚 ACDRV,图4:引脚 REGN

图5是客户的原理图。(引脚 TS 中有一个热敏电阻,他用10k 电阻替换了它。 但他没有在原理图中标记它。)

此外、他还将引脚 TTC 连接到引脚 VREF。

请帮您检查并提供有关解决方案?

非常感谢!

有一些新的发展。 当将 TTC 连接到 GND 时、存在充电电流。 但我不知道原因、

请帮您解释一下。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所提供的原理图不遵循设计指南。 请根据数据表上的典型应用原理图进行更正、然后再次测试。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../Scanned-from-a-Followme-printer.pdf

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一些新的发展。 当将 TTC 连接到 GND 时、存在充电电流。 但我不知道原因、

    请帮您解释一下。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 TTC 引脚拉至 AGND 可禁用终端和快速充电安全计时器。 由于终止被禁用、充电器处于充电模式、并且一直尝试调节 VBAT 电压、除非满足 d/s 第17页上9.3.9启用和禁用充电中描述的其他条件。 谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但为什么在将 TTC 拉至 VREF 时没有充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是“当 TTC 连接到 GND 时,有充电电流。”? 器件是否正常充电? TTC 不会影响正常充电操作。 如果 TTC=GND 可以正常充电、则 TTC=VREF 也应该正常充电。 谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,可能我没有清楚地表达。
    当前的情况是、当客户将 TTC 连接到 VREF 时、没有充电电流。 当 TTC 接地时、存在充电电流。 我不知道原因、 所以我想问您、这种失败可能是什么原因?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述、TTC 连接不会影响正常充电操作。 如果 TTC=GND 可以正常充电、则 TTC=VREF 也应该正常充电。 当 TTC=GND 时、您确定它正在正常充电吗? 请提供 STAT、SW、PVCC、VBAT 和 IBAT 的波形。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当 TCC=VREF 时、波形如下、

    统计

    软件

    PVCC

    VBAT

    参考电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您已经为 TTC=VREF 发布了相同的波形。 STAT 引脚闪烁表示故障状态。 请测量器件所有引脚的电压并确定故障条件。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TTC=VREF 时、

    ACDRV

    ACP

    AVCC

    FB

    PVCC

    REGN

    系统

    终端

    TTC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反复发布的相同波形无法提供足够的调试信息。 请获取其他信息、例如器件所有引脚的电压、并确定故障条件。 谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。 谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。