This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:TPS92691设计问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730927/tps92691-tps92691-design-question

器件型号:TPS92691

您好、支持团队、

我对 TPS92691的降压-升压模式有疑问、它基于电路中的 PNP 晶体管实现输出 OVP。
有保持输出电压和增加输入电压的平均值、它将使输入 OVP 阈值、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我假设您的问题与降压/升压配置数据表中的 Q4有关。  我将尝试在这里解释它的功能、并希望它能解答您的问题。

    Q4用于获取输出和输入的差分电压、即 LED 上的电压。  因此、它将获取 Vout-Vin 并使用 Rov2和 Rov1进行分频、以向 OVP 引脚提供反馈。  过压 感应实际上是 LED 过压而不是输入过压的电压。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    目前、我 需要     通过移除 Q4来实现输入过压保护功能。 这适用于此应用吗?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我不明白您在这里提出的问题、即通过移除 Q4来使用此器件实现输入电压保护。  您是指输出吗?  您能否详细说明一下它、以及使用它的最终产品是什么?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们没有收到您的回复、因此我们相信您可能已经解决了问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    谢谢 Tuan