This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:12Vout / 2.5A 设计

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748692/tps23756-12vout-2-5-a-design

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:TIDA-00091

尊敬的先生:

我们计划参考 TIDA-00091来设计12V 输出电压/2.5A。 您能帮助回答以下问题:

1.如何计算 T2或提供建议的器件型号?

2.需要在10V 至57V 双输入下支持 PoE 和直流以 PoE 为优先 级。  如何设计此功能?

3.是否有其他 组件需要更改?

www.ti.com/.../TIDA-00091

http://www.ti.com/lit/df/tidr391/tidr391.pdf

此致、

Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    1和2。有关变压器计算的详细信息、请参阅反激式设计指南应用手册(slva305c)的第7节。

    3.变压器可能需要根据应用手册中的计算进行重新设计。 初级 FET 和电流感应电阻器可能需要根据 FET、Rdson 的必要额定电流和 RCS 的大小进行更改、以实现适当的电流限制。 所有内容都应在上面的应用手册中介绍。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回复~

    此致、

    Sam Shyu