您好!
我已经使用 BQ24650实施了太阳能充电器、但我无法使该器件从太阳能输入中汲取电流并为电池充电、尽管所有测量和指示看起来都正常。
我的设置和原理图与 BQ24650数据表中的典型应用非常相似:
16.8V 锂离子电池组(当前已放电至13.8V)
VFB = 1.7V。
TS = 1.92V
MPPSET 配置为18V。
使用实验室电源(16-24V)的输入电压(VCC)
STAT_1 =开
STAT_2 =关闭
TERM_EN 拉至 VREF
Vref = 3.3V、rgen = 6V
我已经对高电平和低电平 FET 栅极信号进行了范围划分。 高侧 FET 上有一组常规的大约5倍50ns 脉冲、尽管 Stat_1处于打开状态、但低侧 FET 绝不会打开。
我已确认所有其他输入电压、并确信我的器件未处于睡眠状态。
我唯一可以看到的是 BQ24650数据表中"逐周期充电欠流"的第8.3.11节。
是否有人对可能出现的问题有任何建议?
谢谢
太棒了!