This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:输入电容

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731798/tps568215-input-capacitance

器件型号:TPS568215

您好!

我想知道输入电容的重要性。 数据表建议40uF、Webench 增加了两个22uF。 但是、工具降额过于乐观。 例如、我尝试过一种设计(输入电压11-13V、输出电压1Vx4A)、建议使用2个 TDK C3216X5R1V226M160AC。 实际上、有效电容@12V 约为5uF、而工具会将其降额至约14uF (总共28uF)。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Costa:
    主要影响的输入电容:1输入纹波2自身的温度升高。
    我们的数据表给出了计算8.2.2.15上输入电流的 Cin 和 IRMS 的公式。 较大和多个 Cin 将具有较低的纹波和较小的流经输入电容器的 RMS 电流。 对于1V@4A 且有效电容为10uF 的情况、Vin 纹波将约为83mV (不包括 ESR 上的电压)、每个电容器上的 IRMS 将基于400kHz FSW 为2A。 温度升高约5摄氏度、这是基于 C3216X5R1V226M160AC 数据表。 输入电容器过小、您将看到您的电路在输入电容器上具有较大的输入纹波、这会使输出不稳定。 输入电容器将很热。


    希望这种解释对您有所帮助

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    非常感谢您的快速响应。

    我之前提到过电容器 P/N 是 Webench 建议的、当该电容器数据表上的降额图显示~5uF@12V 时、Webench 错误地将其降额至14uF (共28uF)。

    我将查看您提供的信息。

    再次感谢你。

    较旧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Costa:

    建模团队将负责所有组件模型、包括  wenBench 中的电容直流偏置。 我们会将此信息反馈给 wenench 团队。 看到他们可以做出的任何改进。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daniel。

    感谢您的更新。

    我听从了您的第一条建议并执行了计算、以根据我的设计中的 TPS568215确定多个电源的推荐电容。 我添加了达到这些电容所需的电容器、根据电容器数据表降额。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    较旧。