This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:SS/TR 跟踪偏移最大值

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732172/tps62136-ss-tr-tracking-offset-max-value

器件型号:TPS62136

您好!

我需要 ISS/TR 跟踪偏移的最大值、与数据表中的下图类似、该最大值仅定义为11mV 的典型值。

MAX 值是否可用?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    让我们来调试您的设置并了解您的目标、看看我们是否可以用不同的方法来解决它。 您能否分享您的原理图并解释您要做什么? 为什么不能使用 EN 引脚关闭器件以将输出变为0V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的回复。 现在我正在使用 TI TPS62136 EVM 进行测试。
    由于器件的断电序列要求、TPS62136输出电压必须在大约500 μ s 内降至0V。

    就我测试的情况而言、使用跟踪引脚可以非常快速地关断、可能在300微秒内关断、但仍有一些偏移电压。

    但是、当使用 EN 引脚时、耗时超过10ms。 因此,我正在寻找一种使用跟踪的方法。 有办法吗?

     

    此致、

    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您解释 Oba。 在此关断期间、负载是多少? 如果您禁用 IC、负载可能会更快地降低输出电压。

    当 EN、Vout、SS/TR 和 SW 下降时、您是否有其波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我将波形放在下面。 第一个是使用跟踪案例、第二个是使用 EN 案例。

    在这两种情况下、负载几乎为0。

     

    CH1 (黄色):VOUT、CH2 (红色):SS/TR、CH3 (蓝色):SW

     

    CH1 (黄色):VOUT、CH2 (红色):EN、CH3 (蓝色):SW

     

    我必须假设在关断期间负载电流几乎为0。

    因为负载 IC 在关断期间以及在关断期间被重新插座

    我不想根据负载电流进行设计以固定关断时间。

     

    是否有任何方法可以通过该器件级别解决此问题。

     

    此致、

    OBA