This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630242:输出噪声

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS630242
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746697/tps630242-output-noise

器件型号:TPS630242

大家好、

早上好、我的客户在他们的设计中使用 TPS630242、并且在输出中看到很多噪声:

纹波大约为9-11mV、存在60kHz 次谐波振荡。 我没有看过电感器电流,它会告诉我这些是否确实是次谐波振荡。

随附了一些示波器捕获、我在其中测量了空载输出滤波电容器的纹波。 我将 PFM/PWM 引脚设置为低电平、然后设置为高电平、最初看不到波形有任何差异。 然后、我将电感器值更改为4.7uH、转换器不喜欢这个。 我看到从输入持续汲取0.5A 电流。 然后、我更换了原来的1uH 电感器并再次测量了纹波。 这次、PFM/PWM 引脚确实在低电平时将 IC 置于 PFM 模式、在高电平时将 IC 置于 PWM 模式。 不过、存在次谐波振荡。

空载强制 PWM:

空载 PFM:

*更新的图像*

有兴趣了解您的想法、如果有任何问题、请告诉我。

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    PFM 和 PWM 模式之间的纹波肯定会有差异。 在 PFM 模式下、纹波通常为30mVpp、最坏情况下为50mVpp。 在 PWM 模式下、纹波取决于 Cout。 在 EVM 上、它远低于10mV。
    - PFM/PWM 纹波是否对于客户的应用太高?
    -您能否分享原理图/规格和 PCB 布局?
    -您是否使用有源探头测量了纹波?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milos、

    我已在电子邮件中发送原理图/布局-比噪声更大的问题是60kHz 振荡。

    此致、
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    请大家 看看原理图和布局。 我们有两种不同的设计使用同一个器件。 两种设计都表现出60kHz 次谐波振荡。 这是 第一个问题。 其次、强制 PWM 中的纹波仍然很大、超过10mV。 我放置了186uF 的输出滤波电容器、与60uF 完全相同。 我还将输入电容器从10uF 增加到32uF、增加了三倍以上。 为了尝试降低输出纹波、我将 电感器值增加到了8.2uH、但该转换器完全不喜欢-该器件会从输入电源消耗500mA 的电流。 我知道规格。 提到了最大值 值限制为1.3uH。

    此转换器似乎显示不稳定的症状。 DS 中没有提到输出电容器需要 ESR。

    谢谢、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John、Jorge:

    当我们继续私下讨论时、我将结束这个话题。

    此致、
    密耳