This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818A:每个引脚的电阻

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731192/ucc3818a-resistance-of-the-every-pin

器件型号:UCC3818A

您好!

     每个引脚到 GND 的电阻如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lobo、
    您能不能说您为什么需要这些信息,或者您确切需要什么?
    TI 通常不会指定任何 IC 的引脚对地电阻。
    IC 的受控参数是器件数据表中指定的参数。
    如果您需要作为 UL (或任何其他安全)测试要求的一部分的开路/短路测试报告,则通常需要在工作台上自行进行测试。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    请提供引脚16到引脚1的电阻吗? 我们需要该值用于工厂 ICT (电路内测试)。
    此致、
    洛博
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lobo、
    此信息没有特性、因此不可用。
    此致
    John