大家好、
我想知道 UCC3808A2 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3808a-2.pdf )在控制环路中的电流感应增益值(2.2V/V)的影响。 详情、让我们考虑以下电路。
在使用 15m Ω 电流感应电阻器计算电流一次侧峰值电流(根据本指南 www.tij.co.jp/.../slua584a.pdf、结果约为50A)后、会导致电压为0.75V。 该值将处于0.7V 至0.8V 之间的电流阈值中
因此、我可以设计控制器、我有以下问题(通过枚举这些问题、您可以轻松回答):
1) 1) 2.2V/V 电流感应增益值是什么意思?
2) 2)我是否会在 ifb 引脚上将感应值乘以2.2?
3)如果2)是肯定的、我是否应该更改电流感应电阻器(15m Ω)的值?
谢谢阅读、感谢您的帮助。
此致、
David。