This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28083:SLUA584A -如何使用 UCC28083指定转换器中的电流感测电阻-缺少电流感测增益

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748575/ucc28083-slua584a---how-to-specify-the-current-sense-resistor-in-a-converter-using-the-ucc28083---missing-current-sense-gain

器件型号:UCC28083

大家好、

我正在设计一个电流感应电阻器、以便可以将其用于电流模式控制器 UCC28083 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc38085.pdf)。 我发现的不一致之处是、在应用手册中解释了如何实现这一点(应用手册 SLUA584A http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua584a/slua584a.pdf)、其中从未包含电流感应增益、其值为2.2 -请参阅数据表的第4页-。

我是否应该在应用手册(第5页)的等式11、12和13中正确地包含该电流感应增益值?

感谢你的帮助。

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    没有与 CS 信号相关的增益块、数据表中描述的增益是 COMP 信号和 CS 信号之间的有效增益。

    在控制器中、有一个0.3V 直流偏移为 CS 信号提供直流偏置。 这使得 COMP 信号能够在无需一直上升至0V 的情况下实现零占空比、这是由于导通状态下降和半导体器件中的 VBE 而难以实现的。

    然后、COMP 引脚电压还被80k/60k 的电阻网络分压、从而将 COMP 引脚电压降至类似的范围、电流感测信号或从电流感测输入中观察到的电流感测信号会相对于 COMP 引脚增大 CS 输入电压 电压。

    但愿这对您有所帮助。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    非常感谢你的帮助。 真的。

    此致、

    David