This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:结合 BQ25700A 和 BQ40Z50-R2

Guru**** 2500845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ40Z50-R2, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731222/bq25700a-combining-a-bq25700a-and-a-bq40z50-r2

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2BQ24650

我很想构建一个通常在24V 电力线上运行的电源系统、但有时需要电池运行几个小时。

如果系统依靠电池电源运行、我需要能够估算电池寿命。

对于电池电源、3S2P 电池组将与 锂离子电池配合使用。

如果电池出现故障、但电源线仍然可用、我希望系统仍能运行。

电源系统的输出电压可介于3.6V 和28V 之间。

我对我应该使用哪种芯片来完成这项工作有点困惑。

我可以将 用于充电的 BQ25700A 与用于电量监测和保护的 BQ40Z50-R2结合使用吗? 我是否需要 BQ296103进行过压保护? (它在 bq40z50EVM 中使用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ruben、

    BQ25700A 不支持24V 输入。 该充电控制器仅支持20V 输入和24V 过压保护电路。

    为了估算电池寿命、我认为 BQ40Z50-R2是一个不错的选择。 监测计提供二级过压保护、始终建议使用 BQ296103等初级保护器、但这要取决于您要承担的风险。

    对于上升至28V 的系统电压、由于两个原因、这也是充电器侧的一个限制。 首先、该充电器上的最大系统电压为19.5、这会触发我们的保护。 此外、当电池电压高于最小系统电压阈值时、系统电压跟踪。 因此、除非您有的3节电池最高可达28V、否则系统电压将上限为电池电压。

    公平地说、您可能需要一个芯片组合才能实现所需的目标。 降压转换器可能会将24V 输入降至可用的工作范围。 并对输出进行升压、以获得您所需的28V 电压。 您还可以查看运行电压高达28V 的 BQ24650、但您仍需要输出升压来使 SYS 达到所需的值。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    感谢您的回答。
    好的是、您告诉我充电控制器不能在24V 电压下充电、这确实需要在输入级使用降压转换器。

    输出电压不必是28V。 我给出的电压范围是可接受的总输出范围。
    我需要的是输出电压始终介于该范围之间、因此即使没有电池、我也需要最低3.6V 的输出。 我认为 BQ24650不会这样做。