This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62150:输入/输出电容器选择

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748970/tlv62150-input-output-capacitor-selection

器件型号:TLV62150

团队、

我有一位客户在考察 TLV62150的即将推出的设计、他们想知道是否可以使用除陶瓷之外的任何其他类型的电容器? 从数据表的9.2.2.2.2.1和2节中、选择陶瓷电容器是为了实现通常与这些电容器相关的低 ESR。 如果客户在选择 ESR 时考虑到 ESR、是否有任何原因无法在此处使用其他媒介?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    陶瓷电容器提供最低阻抗(ESR 和 ESL)、这对于器件正常运行和最低 EMI 至关重要。 该器件尚未使用其他电容类型进行测试、因此不推荐使用。

    它们可以使用更小的并联电容值来实现所需的总电容。 这样做还可以使用更小的外壳尺寸电容器、目前通常情况下、这种电容器更容易使用。