This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:是否存在早期欠压警告?

Guru**** 2503205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728171/tps65311-q1-early-undervoltage-warning

器件型号:TPS65311-Q1

团队、

除了监控 VBAT 欠压并驱动 IRQ 引脚的 VSSENSE 之外、我还负责监控 VBAT 的欠压情况。 是否还有其他可用于早期欠压警告的东西。 我们尝试在大约6V 的输入电压下从保留电容器切换到电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、

    电池电压监控没有其他功能。 为什么客户不想使用 VSSENSE? 它有两个阈值、可使用 SPI 进行调节。 此外、使用外部分压器、可以设置检测到警告的电压。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、

    我将关闭此 E2E、如果您需要有关此主题的更多信息、可以向我发送电子邮件或创建新的 E2E。

    此致、

    Murthy