This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A、OTG 电流调节

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748425/bq25703a-bq25703a-otg-current-regulation

器件型号:BQ25703A

您好!

在数据表的第12页的 OTG 电流调节部分、使用术语调节。

在评估板上、我们已将寄存器 REG0x09/08设置为1.6A。

当电流达到该值时、OTG 电压将切断。

在切断之前、我们已经检查了 OTG 电压是否高于 VBUS 欠压比较器阈值(REG0x07/06 ()的85%)。

为什么 OTG 电压在超过85% UV 阈值之前切断?

OTS 电流调节似乎类似于电流保护,而不是调节。 您是否确认此观察结果? 或者,还有其他一些我们还没有欠好吗?

此致、

AM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    是的、OTG 电流调节是一种保护、但也是一种限流调节。 当您将充电器上的电流限制设置为特定值时、它允许负载仅在电压调节下降之前上拉至该值。  

    如果负载是具有一定电压限制的器件、例如该器件上的 VINDPM 阈值以及我们的许多充电器、 您可以在 OTG 模式下通过达到电流限制来"过载"此充电器、这将导致 OTG 调节电压降至负载的 VINDPM 版本或输入电压调节。

    为了测试这一点、我建议以下两点之一:

    1) 1)在恒压模式(CV)下施加电子负载、以强制 OTG 输出电压崩溃、从而达到 OTG 电流调节限制、 您会发现电压不会完全关断、而是会在该负载电压和 OTG 电流限制下从充电器汲取功率。

    2) 2)在低于 OTG 设置的特定电压下向 OTG 输出电压施加双向电源。 您将注意到相同的行为。

    现在、这里的要点如下:

    1) 1)在降压模式下、如果输出电压下降大约20%、OTG 仍将被禁用。

    2) 2)在升压模式下、同样的情况也是如此。 但是、如果输出电压降至太接近 BAT 引脚电压、OTG 也将被禁用。  

    此致、

    Joel H