请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO
您好!
我们正在生产、必须修改各种 DataFlash 数据、但要使用我们自己的数据
自动化软件。
有一个文档 SLUA743显示了如何使用 BQ Studio 访问闪存数据。
我已经使用 BQ Studio 进行过测试、但它可以正常工作、但在使用我自己的软件时也是如此
过程中、它不起作用。 我正在使用 Microchip MCP2221 I2C/SMBus 接口。
我能够使用此芯片与 BA34z100和其他支持 I2C 总线的 TI 器件通信。
例如、为了访问制造数据、地址0x406C、指令为:
用0x44写入(0x44、6C、40)作为基地址、然后读取(0x44、(32字节))、但我正在读回看起来是什么样子
错误数据。 我猜是我没有读回正确的地址。
我能够与 BQ40Z50通信、因为我得到了正确的应答和
没有错误。 只是我没有获得正确的数据。
我猜是在使用命令0x44读取数据闪存之前、还有其他一些
我需要执行的命令、但文档 SLUA743的说明中未对此进行说明。
谢谢。