This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87561-Q1:lp87561-Q1

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732497/lp87561-q1-lp87561-q1

器件型号:LP87561-Q1

你好

 当我使用 lp87561-Q1时、我发现功率输出仅为0.9V、但我希望它为1.0V。
 我们需要写入寄存器以输出1.0V。
 1.请问 TI 是否 支持版本1.0V 的固定输出? 哪些通道可用?
 2.如果是用户开发、您是否有避免 OTP 误操作的特定说明?
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已将您的问题转交给产品专家、以便与您一起处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发布的 LP87561I 将默认0.9V 编程到 OTP 存储器。 如果需要其他电压选项、 则需要对电压寄存器进行 I2C 控制、或者如果需要对器件进行特殊的 OTP 修订、我建议您联系您当地的 TI 销售代表以进一步讨论这些需求。  LP87561的自定义 OTP 版本将需要 业务案例审核。

    如果 这是您的意思、则用户寄存器不会被锁定。 因此、如果 通过 I2C 写入电压寄存    器的数据损坏、则电压输出值可能错误、没有保护/锁定/校验和等措施来防止这种情况。  

    希望这对您有所帮助!

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomi
    我需要默认1.0V 输出的 OTP 版本。 我将与 TI 销售部门进一步联系。
    此 DCDC 在 Mobileye 的人眼 Q4解决方案应用中是否具有1.0V 输出的 OTP 版本?(这正是我们所需要的。)
    非常感谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、Mobil人 眼 Q4内核电源 是我们一直在努力的。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela