This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:启用输入下拉电阻。

Guru**** 2563820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745069/tps54202h-enable-input-pull-down-resistance

器件型号:TPS54202H

当我在使能输入上使用建议的510k Ω 上拉电阻器来组合测试电路时、稳压器不会开启。 我测量了使能引脚上的接地电阻,测量值约为14k 欧姆,而不是数据表中指定的1Meg 典型值。 根据该测量值、我使用了一个24k 欧姆上拉电阻上拉至 VIN、稳压器打开并正常工作。 下拉电阻的数据表值是否错误、或者我的器件是否有缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否检查了另一个电路板? 是否所有电路板都有相同的问题?

    请仔细检查布局、EVM 上没有问题。 您可以分享原理图吗?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只构建了一个电路、因此无法检查另一个电路板。 我只是想知道1MEG 是否是内部下拉的正确值。 我连接了我的电路、该电路在 R1 = 510k 时不工作、但在 R1 = 24k 时工作。 在没有 R1的情况下、从引脚5到接地的测量电阻为14k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EN 引脚通过 R1直接连接到 VIN、输入电压范围为12V 至24V、超出了 EN 可承受的最大电压。 需要使用分压器来控制 EN。 请参阅数据表"6.3建议运行条件"和"7.3.6调节欠压锁定"。 谢谢。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是的、正如7.3.6中所述、"要 kΩ 器件、请将上拉电阻 R4 (典型值为510 μ A、以限制静态电流)连接到 VIN 引脚。 因此有一个分压器、该分压器由外部510k 电阻器和内部 RPD "(典型值为1兆欧姆)"组成。 但我的问题是、RPD 是否真的是1MEG、因为它不在我测试的一个器件上。 请注意、图13显示了 EN 输入端的齐纳二极管、因此只要限制流入 EN 引脚的电流、就可以使用大于7V 的电源电压(7.3.5第2段)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RPD 为1兆欧姆、正如我提到过的、EVM 上没有问题、请更改另一个 IC 以仔细检查此问题。 我认为,可能有两个原因:
    1. IC 损坏。
    2.布局或焊接有一些问题。

    BTW、什么是输出电容器?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我已经订购了另一个 IC,我将报告结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请在此主题中报告您的结果、或在您获取要测试的新器件后打开一个新主题。 在此之前、我将首先尝试关闭此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显然芯片已损坏。 我更换了它、然后它通过一个510k 欧姆上拉至 Vin 即可正常工作。 感谢您的回答。