This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:查找 WSON6 DRV PCB 封装

Guru**** 2501185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912, TPS62260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732169/tps62260-looking-for-wson6-drv-pcb-footprint

器件型号:TPS62260
主题中讨论的其他器件:LP5912

您好、先生、

我正在寻找 WSON6 DRV PCB 封装并找到相关主题"LP5912 6WSON DRV PC..."。

但是、回复中的封装 URL 现在不可用。

此外、我将 TPS62260DRV (WSON6)封装数据作为 BXL 文件并打开该数据。

但是、尺寸没有如下所示的尺寸。

如何获取 BXL 文件中的实际占用空间尺寸? 或者是否有适用于 WSON6的封装文档、更喜欢 pdf 文件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我很高兴为您提供帮助。

    关于 TPS62260 BXL 文件、图中显示了尺寸。 由于它是一个分层的绘图、因此它们不会显示。 因此、一种查看它们的简单方法是更改超级库管理器中的视图、如下图所示。

    否则、您可以右键单击工程图、转至显示并打开称为尺寸的图层。

    关于 LP5912、您需要联系 另一个 E2E 支持组。 只需创建一个新帖子并将 LP5912置于器件型号字段中即可。 该部分的专家将乐意为您提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的快速回复。

    我可以查看您拍摄的上述图像、但这对我来说还不够。

    请参阅随附的图片、以 mm 为单位澄清"A"、"B"、"C"和"D"的尺寸。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    要查看焊盘尺寸、您可以为您要制作 PCB 的软件导入带 Ultralybrarian 的.bxl 导出。

    我用了阿蒂姆作为例子(如下)  ,一旦把它导入我的图书馆,我就可以看到所有的混乱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的友好解释。

    遗憾的是、我使用本地 PCB 设计器、因此我无法导入导出 BXL 文件、但我在您的图片中了解这些维度。

    我忽略了下面 DS 中的封装数据。 红色圆圈部分与 BXL 数据不同。

    我使用哪种封装数据?为什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您可以使用这两者中的任何一个、因为焊盘图案只是一个建议示例。 以下是数据表中建议的焊盘图案示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    明白。 我将在 BXL 文件中使用封装、因为它与 EVM PCB 相同。

    此致、