This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:LM46002以高电容驱动进入负载会触发断续模式并失败。

Guru**** 2566975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748952/lm46002-lm46002-driving-into-load-with-high-capacitance-triggers-hiccup-mode-and-fails

器件型号:LM46002

我们使用 LM46002稳压器提供可从+48VDC 输入电压在+12V 或+24V 之间选择的输出电压。  选择在微控制器控制下进行、使用晶体管在反馈分压器中的下电阻器旁并联一个电阻以更改输出。  我们优化了电感器和频率、以最好地适应两种可能的输出电压。

我们在启动到具有高电容的负载时遇到困难。  任何超过400uF 的电流将导致器件进入断续模式、并且永远不会在所需的输出电压下稳定。  在+24V 输出电平下、问题看起来更糟。

我的问题是、是否有办法降低断续模式的敏感度、并允许该器件的传统输出电流限制花费更长的时间来为更高电容的负载充电?  

我们的应用使该电压可用于客户提供的系统、因此我们无法控制实际负载电容。  我们希望看到该电路能够启动到至少1000uf 的负载中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请尝试增加软启动时间、以便在启动期间 dv/dt 以及流入输出电容器的电流更低。

    此致、
    Tim