This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:/CD 引脚控制和 PMID

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748649/bq25120a-cd-pin-control-and-pmid

器件型号:BQ25120A

大家好、

请帮助确认某些 PMID 应用。

1.如果 VIN 为5V、/CD 拉低以进行电池充电、PMID 是否也为5V?

2.如果没有 VIN、/CD 拉至低电平(高阻态模式)、BAT=4V、PMID 是4V 还是0V?

3.如果没有 VIN、/CD 上拉为高电平(有源电池模式)、BAT=4V、PMID 是4V 还是0V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    当 VIN 存在时、/CD 仅启用或禁用充电。 PMID 将由 VIN 提供。

    当 VIN 不存在时、/CD 为有源 BAT 或 HiZ 选择。 PMID 将由 VBAT 提供。 有源 BAT 和 HiZ 的区别在于、您只能在有源 BAT 模式下更改 I2C 上的寄存器。

    当 VBAT 存在时、PMID 仅在运输模式下为0V。

    此致、
    gautham