This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:BQ25600热问题

Guru**** 2500865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731698/bq25600-bq25600-thermal-problem

器件型号:BQ25600
主题中讨论的其他器件: BQ25606

当我们尝试测试 JETIA 曲线时、我们发现输出具有两个充电电流、并且在温度从0deg.C 恢复到25deg.C 期间具有 VBAT 压降

你有什么想法吗?

T1 (上升)
0mA->120mA

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary:

    JEITA 设置为什么? T1、T2和 T3是什么? RT1和 RT2值是什么? 如何为温度充电? 降低至低于0C、然后恢复至25C?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 BQ25600支持 JETIA 配置文件、因此它们使用 IC 默认设置。

    它们将温度冷却到0deb.C 以下,并确保充电电流降至0A。 然后使温度升高。 当温度高达1 ~ 2 deg.C 时、充电电流被启用。 在此温度范围内、充电电流应为 Icharge 的20%。 但实际电流超过0.2Icharge。 你有什么想法吗?

    RT1=5.23k 欧姆

    RT2=30.9k Ω


    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际充电电流是多少? 什么是快速充电电流? 是的、它应该是 ICHG 的20%。 您能否检查并翻转 REG05 [0]的位并查看充电电流是否发生变化? 另一种可能是温度可能无法精确测量或感测。 您可以测量热敏电阻并查看其电阻是否正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 BQ25606而不是 BQ25600。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们设置的充电电流(BQ25606)为600mA。 至少、我们看到的温度触发点具有良好的精度、但浪涌电流很奇怪。 我们在移动设备中使用的 BQ25600不会出现此问题。 在同一项目中、BQ25606用作充电适配器。 请帮助您检查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰基:

    您的问题会不断变化、所示器件型号为600、现在变为606、您能否就 bq25606的问题开始新的问题? 这将消除混乱。