This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907器件标识

Guru**** 2535820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747860/lp5907-lp5907-part-marking

器件型号:LP5907

尊敬的:

您能为您提供 LP5907SNX-2.5/NOPB 方面的帮助吗?

标记应该是"F9"

标记中是否有数据编码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我无法读取图片中的标记。 对于 DQN 封装、中间行应标记为"F9"。 第一行和第三行标记有二进制日期代码:

    _|=第一季度
    |_=第2季度
    _
     |=第3季度
    _
    |=第4季度

    您是否能够输入标记?

    谢谢、
    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。

    标记似乎是:

         _

    __ F9

    第一条"线路"穿过1引脚标记

    第二条"线"是用"F"表示的、看起来像"E"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    很抱歉、我在第一个帖子中出错了。 F9上方和下方的标记组成了二进制年码(6)。 上图左下角的符号表示该年的季度(3)。 所有这些标记都对应于2016年第三季度。

    谢谢、
    Gerard