This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:如果不使用 SMBALERT

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748374/tps544c20-if-not-use-smbalert

器件型号:TPS544C20

您好!

您能 告诉我 SMBALERT 未使用时的6引脚处理情况吗?
SMBALERT 引脚(6引脚)在未使用 SMBALERT 时是否悬空?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • ADDR0 ->
    • 地址1 ->
    • PMB_DATA ->
    • PMB_CLK  ->
    • SMB_ALRT ->

    如果不使用、您可以将所有这些连接到散热焊盘上的 GND。 同样的情况仅适用于 SMB_ALRT

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew-San:

    感谢你的答复。
    请让我检查引脚连接。
    如果 SMBALERT 引脚在未使用 SMBALERT 时悬空、是否存在任何问题?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    可以将其保持浮动。

    此致、

    Mathew