This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200有关上电和断电的问题最小值/最大值周期时间。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732408/tps51200-tps51200-question-about-power-on-and-power-off-min-value-max-value-period-time

器件型号:TPS51200

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS51200。
我有疑问。


您能否在接下来的一段时间内完成教学?
内容:以下期间的最小值/最大值


Q1.(上电时)
①3.3VIN⇒②VLDOIN / REFIN
① 3.3V 输入电压
② VLDOIN / REFIN

① μ s 至② μ s 最小值/最大值周期时间。


Q2.(断电时)
①VLDOIN / REFIN⇒②3.3VIN
① VLDOIN / REFIN
②3.3 VIN

① μ s 至② μ s 最小值/最大值周期时间。

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    Q1:从1到2的最短时间是让3.3V 上升并保持稳定。 没有最长时间限制。
    Q2:从1到2的最短时间是让 VLDPIN/REFIN 上升并保持稳定。 没有最长时间限制。

    请注意、EN 电压应随时等于或低于3.3V Vin 电压。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱陈:

    非常感谢您的回复。

    我回复我的客户您的答案。

    我将对其进行反馈。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。