大家好、
我是否可以为您推荐以下规格的充电器?
谢谢!
具有 较低成本的5V 输入、2S1P 电池充电器 IC。
- 电池为7.4V 2600mAH
- 充电器= 5V 2A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我是否可以为您推荐以下规格的充电器?
谢谢!
具有 较低成本的5V 输入、2S1P 电池充电器 IC。
- 电池为7.4V 2600mAH
- 充电器= 5V 2A
您好、Zoe、
我建议您将 WEBENCH 电池充电器设计器用于您的充电器: https://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?application=BMSCHARGER&origin=landing_page〈_chosen=en_US&cellCountSeries=1&cellCountParallel=1&cellCapacity=2000&totalCapacity=2000&vinMin=5&vinMax=6&vChg=4.2&iin=1&ichg=1&op_ta=30 。
根据您指定的参数、WEBENCH 生成了13种不同的设计。 然后、根据此设计最重要的标准、您可以对选择进行排序、比较拓扑和参数、选择最符合您需求的设计。
如果在此过程结束后您有其他问题、您可以根据您选择的器件和拓扑发布新的 E2E 主题。
如果一切都很清楚、并且您认为设计最适合您的产品、请在此处回复并告知我们。
此致、
~Leonard