This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:VP 上的滤波器

Guru**** 2502075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731985/bq76pl455evm-filter-on-the-vp

器件型号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

尊敬的 TI 专家:

我现在使用的是 BQ76PL455A,、如数据表中所述、VP 上的滤波器为 R = 390mΩ Ω、C = 4.7uF~Ω

原因 390mΩ 不容易购买、我想知道我是否更改了 RC 值、它们是否 有任何不良影响?

有人更换过 RC 吗?

一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fawn、

    R23/C36形成一个补偿网络来稳定 VP 电源。

    我们强烈建议使用这些值。

    请尝试使用尽可能接近的值。

    在另一个示例中、您还可以并联三个1欧姆电阻器、以实现接近390欧姆的电阻。  

    感谢您选择 TI 的 BMS 产品。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andy,
    非常感谢您的帮助~