This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1846:UC1846问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1846, UC1875-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732819/uc1846-uc1846-problem

器件型号:UC1846
主题中讨论的其他器件: UC1875-SP

你(们)好,先生

我对 uc1846芯片感兴趣,在该芯片中,我找到了可由同步支脚(pin10)上的外部 PWM 信号控制的字符,

同时、CT 支脚(PIN8)需要接地。 现在我的问题是:

1.外部 PWM 信号连接到同步支脚后的死区时间是多少?  与驱动全桥电路的设计方法类似吗?

2.将外部 PWM 信号连接到同步支脚后,死区时间仍然可以调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Terry、

    听起来您正在尝试创建移相全桥。

    您是否考虑过 UC1875-SP?

    这将允许您控制开关之间的死区时间。

    谢谢、

    Daniel