This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:使用充电器 IC 时电池未充电

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748387/bq25892-battery-not-charging-using-charger-ic

器件型号:BQ25892

您好!

使用 BQ25892充电器 IC 时电池未充电。

将 NONPD TypeC (5V/3A)充电器连接到 DUT
问题->充电未发生。 蓄电池电量百分比下降。 但充电状态(STAT) LED 亮起。

下面是寄存器转储。

ChargerRegister-0x0 = 0x1c
ChargerRegister-0x1 = 0x6
ChargerRegister-0x2 = 0x1c
ChargerRegister-0x3 = 0x1A
ChargerRegister-0x4 = 0x3f
ChargerRegister-0x5 = 0x13
ChargerRegister-0x6 = 0x7E
ChargerRegister-0x7 = 0x8d
ChargerRegister-0x8 = 0x3
ChargerRegister-0x9 = 0x44
ChargerRegister-0xA = 0x73
ChargerRegister-0xb = 0x16
ChargerRegister-0xc = 0x0
ChargerRegister-0xd = 0xAD
ChargerRegister-0xe = 0x0
ChargerRegister-0xF = 0x0
ChargerRegister-0x10 = 0x0
ChargerRegister-0x11 = 0x94
ChargerRegister-0x12 = 0x0
ChargerRegister-0x13 = 0x9C
ChargerRegister-0x14 = 0x5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkatappa、

    REG13位7报告 VINDPM。 ADC 在 REG11中报告 VBUS=4.6V、但每个 REG0D 强制 VINDPM 阈值为7.10V。 您的电源的输出电流额定值是多少? 根据 REG00中的 IINDPM 设置、它至少应为1.5A。 此外、REG0E 和 REG0F 中 BAT 和 SYS 引脚电压的 ADC 读数为2.304V、这意味着电池电量耗尽或未连接电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源额定值为5V/3A。 是的、已将耗尽的电池连接到系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 ADC 寄存器、VBUS 上的电压不是5V、VINDPM 设置强制为7V。 为了使电流初始流动、VINDPM 必须被设定为低于 VBUS 上施加的电压。 如果充电器尝试从电源中拉出过多电流、VINDPM 会打开并减小输入电流、从而使 VBUS 略高于 VINDPM 设置。