This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:具有不同产生面积的输出纹波(噪声)

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732129/tl431-the-output-ripple-noise-with-different-producing-area

器件型号:TL431

您好,先生/女士:

       我遇到了使用具有不同生产区域的某些电路的问题。 一个来自墨西哥,另一个来自中国,但具有不同的输出电压纹波。 前者仅为10mV,后者高于50mV,您请给我一些有关这方面的新闻或信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max Qin:

    您能向我们展示一下原理图吗?
    您能否验证电路是否未振荡?
    TL431上的 CLoad 是什么?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,marcoo:

     感谢您的快速响应、下面的电路是数据表中推荐的电路、如果 合适、请帮助我检查所有组件  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、忘记了 scheckmatic。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max Qin:

    我从未在 TL431的输出端看到过 LC 滤波器。 LC 滤波器是否有特殊原因?
    在较低的频率下、电感器的作用将类似于短路、C17的值可能会导致不稳定。 我建议增大 C17的值或减小到 TL431稳定的区域。

    -Marcoo