This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59281:最大 Rref ~ 25.2K/最小输出电流?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748489/tlc59281-maximum-rref-25-2k-minimum-output-currents

器件型号:TLC59281

数据表显示了输出电流与 Rref 的关系图(图10)、其中 Rref 的高值为25.2K、输出电流为2mA。  该器件能否与较高的 Rref 值(高达1MEG?)配合使用 以使输出电流降低到10微安? 如果是、这可能会产生什么类型的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramsden、

    电阻过大意味着基准电流过小、这将导致电流镜的 FET 在小于余量的电压下工作(膝点电压)
    它将导致电流精度问题、而且电流很容易受到通道输出电压干扰的影响。
    因此、不建议将输出电流配置为小于2mA。

    谢谢!
    此致、
    肖恩。