This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733-Q1:这些材料是否可以根据客户要求设置输出电压?

Guru**** 2562790 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8733-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748415/lp8733-q1-can-these-materials-be-set-the-output-voltage-according-to-the-customer-requirements

器件型号:LP8733-Q1

降级:

客户想知道他们的项目是否处于 MP 状态、是否可以根据客户要求设置这些材料的输出电压?

流程是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    以下是 LP8733-Q1的配置指南;它应包含您所需的所有信息。 一旦器件通电、并且 PMIC 已准备好接收 I2C 通信(由中断引脚发出信号)、就可以通过 I2C 设置所有电压和定序设置。

    www.ti.com/.../snvu582a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jakse:
    非常感谢你的帮助。
    根据数据表、可以使用 MCU 设置 I SAW LP8733-Q1。
    我想知道客户是否可以下特殊订单、LP8733-Q1的输出电压是否符合客户要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    客户可以使用其所需的电压、定序和工厂编程的其他设置来订购 LP8733-Q1。 但是、这确实需要进行业务案例审核、并且交货周期会更长一些。 如果您想要定制计划、请联系您当地的 TI 销售代表。