This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:低输出电压

Guru**** 2810705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730191/lm5106-lo-output-voltage

器件型号:LM5106

您好!

我的客户有问题。
低输出时的 LO 输出电压约为1V。
此问题在低关断占空比下发生。

您是否知道为什么会发生此事件?
请确认随附的文件、其中包含此问题的详细信息。

e2e.ti.com/.../LM5106.pptx

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masahiko、
    感谢您为客户提供 LM5106支持。 我会提供更多信息来确认 LO 波形的解释。
    我有几个问题。 驱动器输出与 MOSFET 栅极之间是否存在电阻? 如果是、您能否提供电阻值。
    是否在示波器探针接地端子靠近 LM5106 IC 接地引脚连接时记录了波形? PCB 接地布线中可能存在一些电压电势。 此外、如果从驱动器输出到 MOSFET 栅极有串联电阻器、LM5106输出引脚或 MOSFET 栅极引脚的波形是吗?
    您还能记录显示驱动器 HS 引脚电压的图吗? 一个图:HO2、LO2、HS2、HS1、第二个图 HO1、 LO1、HS1、HS2。
    现在就记录几个周期的图。 然后放大时间刻度以显示用于比较 HS 上升时间的单个周期。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您的支持。
    我已确认您的请求。
    然后、发现我的客户对 GND 引脚的起雾。

    此问题已解决。

    谢谢。

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    太棒了! 感谢您告知我们已解决问题、并感谢您使用绿色按钮! 它可以帮助我们了解问题已得到解决。