This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5943:TLC5943存在随机数据读取错误问题

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744706/tlc5943-tlc5943-has-random-data-reading-error-problem

器件型号:TLC5943

TLC5943输出数据证实 TLC5943存在数据误解问题。 BC:EF 的写入值将被误解为 DE。

EF:1110 1111 DE:1101 1110 (只将一个位置移到左侧)

(确认正常的 SIN\SCLK 数据)

2、确认 SCLK 的当前设计存在0.35v 过冲、上升沿为3ns。 实验表明、SCLK 上几个 pF 电容器的并联连接(上升沿可延迟至大约10ns)、这可以改善数据误解。

需要 TI 帮助确认:

TLC5943对 SCLK 上升沿延迟有特定要求、3ns 的上升沿是否满足 IC 设计要求?

2.并联电容器是否可以延迟 SCLK 的上升沿从根本上解决数据误解的问题?

3.在测试过程中,发现当 SCLK 为高电平时,如果 BCSEL 在正常时间运行,时间序列中会有风险?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mick,

    1,波形有点变化、 每种颜色代表哪个信号?

    2、我不这么认为。 快速上升沿有利于数字电路识别高/低电平和序列。

    3、"正常时间"的含义是什么? 此外、除了 开关特性表之外的时间序列、我认为没有风险。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致!

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mick、

    我将首先关闭此主题、如果您有任何问题、请在下面回复此问题、告知我。

    谢谢!
    此致!
    肖恩。