This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2662:5V 至+10V 和-10V 50mA

Guru**** 2318360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730088/lm2662-5v-to-10v-and--10v-50ma

器件型号:LM2662

尊敬的所有人:

您是否有折页规格示例电路。
输入=5V
输出=-10V/50mA

输入=5V
输出=10V/50mA

此致、
渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、

    感谢您关注 LM2662。 实际上、LM2662数据表封面的左下角显示了+5Vin 至+10Vout。 然后、您添加第二级、如封面页上的第一个电路所示、以在+10V 至-10V 范围内产生。

    此致、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    客户表示请再次教我们负倍压器。
    您能显示具体电路和部件名称吗?
    此致、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路是否正确?

    e2e.ti.com/.../CP_5F00_negativex2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于47uF 的电容器、陶瓷电容器是否正常?
    是否需要47uF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    这是怎么回事?
    Regrds、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、
    抱歉、我刚才意识到 LM2662无法提供-10V 电压、因为其引脚额定值为-5.5V。 除了额定值之外、最初的概念是从 Vout 生成2倍的 Vin、即+10V、因此第一个器件实现了倍压器。 然后使用第二个器件作为反相电荷泵、将+10V 转换为-10V。 我很抱歉、我忽略了额定电压、这可能会误导您进入错误的方向。

    我尝试找到一个可以处理电压的不同电荷泵、但电荷泵产品网页今天已关闭。 会再试一次。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我认为使用倍压器是电荷泵的唯一建议。
    振荡频率和负载电流是否需要47uF?
    此致、
    PAN-M